This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM67:RTOS SDK 支持计划

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470181/processor-sdk-am67-rtos-sdk-support-plan

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM67
Thread 中讨论的其他器件:AM67

工具与软件:

尊敬的 AM67团队:

您能否告诉我是否有计划发布适用于 AM67的 RTOS/裸机 SDK? 我的客户希望在裸机或 RTOS 环境中开发其应用程序。
即使不是 AM67、我也想从事一个从 RTOS 或裸机环境获取 CSI 输入的项目、使用 H.264/265编解码器进行压缩、并通过 LVDS 或其他高速接口实时将压缩的数据传输到远程 FPGA。

您能否推荐一个允许我开发低级代码的平台、例如裸机/RTOS、即使它不是 AM67?

谢谢。

此致、  

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    RTOS SDK 已用于与 AM67类似的 TDA4AEN 器件。 您可以查看 TDA4AEN 吗?

    此致、

    Brijesh