This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6416T:如何查找 DSP HPI 数据寄存器地址?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464226/tms320c6416t-how-can-find-dsp-hpi-data-register-address

器件型号:TMS320C6416T

工具与软件:

您好!

我们将在我们的设计中使用 DSP (TMS320C6416T)。 我们计划通过 HPI 接口从 FPGA 访问该 DSP。 FPGA 是主机。  我们的范围是通过 HPI 从主机将数据写入 DSP。

因此、在浏览 DSP 数据表 以了解 HPI 接口寄存器的详细信息时、我们发现了以下寄存器表:  



我们可以找到 HPIA 和 HPIC 寄存器地址、但我们无法找到 HPID 寄存器地址。 那么、我们如何找到它、我们如何在没有我们不知道的这个 HPID 寄存器地址的情况下将数据写入 DSP?  

如果我们理解有任何错误、请向我提出建议。 和、

请提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C6416是一款传统器件、且对此器件没有可用的设计支持。 有关所需信息、请在 TI.com 或 E2E 论坛中搜索。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 建中:

    我需要此器件的 HPID 地址范围。 请再次检查我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们无法再支持此器件。  请在 TI.com 或  E2E 论坛上搜索 答案。