This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6416T:如何启动 DSP?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464236/tms320c6416t-how-can-boot-the-dsp

器件型号:TMS320C6416T

工具与软件:

您好!  

我们使用 TMS320C6416T DSP 器件。 我们需要以下问题的信息:

1. TMS320C6416T DSP 是否 有闪存;如果有、闪存的大小是多少?
2.我们可以将程序刷写或加载到 TMS320C6416T DSP 闪存中吗?
3. DSP 是否会自动执行刷写的程序?
4.当 DSP 正在执行闪存程序时、我们是否可以通过 HPI 接口从主机(例如 FPGA)访问 DSP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C6416是一款传统器件、且对此器件没有可用的设计支持。 有关所需信息、请在 TI.com 或 E2E 论坛中搜索。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 建中:

    我们不需要此器件的参考设计;我们 需要有关以下问题的信息:

    1. TMS320C6416T DSP 是否 有闪存;如果有、该闪存的大小是多少?
    2.我们可以将程序刷写或加载到 TMS320C6416T DSP 闪存中吗?
    3. DSP 是否会自动执行刷写的程序?
    4.当 DSP 正在执行闪存程序时、我们是否可以通过 HPI 接口从主机(例如 FPGA)访问 DSP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin、您好!

    抱歉、我们不再提供 C6416 DSP 支持。 请在 TI.com 或  E2E 论坛上搜索 答案。

    此致、

    建中