This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:DDR 兼容性

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469428/am6442-ddr-compactibility

器件型号:AM6442

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用 AM6442芯片组设计工业网关。 目前、我们将使用单通道16位 LPDDR4。 但这种模型很少提供器件。 只有 Micron 和 Kingston 制造此芯片组。 我们可以针对这个16位 LPDDR4使用32位 LPDDR4。 还建议使用 LPDDR4或 DDR4哪一种更好? 我们也有成本顾虑。 DDR4是一项旧技术。 有关此 DDR 选择的任何提示都可以感知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用32位 LPDDR4并且只能连接16位、但我想如果您注重成本、那就无法使用、因为您无法访问一半的存储器。  您将不得不与您的内存制造商进行交流、有几家制造商认为即使 DDR4已经存在一段时间、它仍然具有较长的使用寿命。  

    此致、

    James