主题中讨论的其他器件:AM62P
工具与软件:
目前,我们正在使用四个视频流,分辨率分别为1216*864,640640*864,448*608和1920*1080。 通过编码器进行编码后、帧速率可达到30帧。 但是、当添加分辨率为1920*1080的新视频流时、总共生成五个视频流、编码器的输出帧速率降至最多25帧。 进一步的验证测试表明,可以控制两个1920*1080视频流在25帧,而其他三个可以达到30帧,反之亦然。 因此、我们想确认编码器是否存在用于控制帧速率的软件限制、如果存在、如何消除该限制? 我们的目标是以30帧的速度输出所有帧。 还有其他解决方案吗?
相应的设置参数如下:
分辨率、比特率:
{1216,864,8000000}、
{640,864,8000000}、
{448,608,8000000}、
{1,920,10810808000000}、
{1,920,10810808000000}、
GOP:30
输入格式:NV12
输出格式:H265 (HEVC)
VBR
2级