This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:有关 CAN-FD I/F 的问题

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469451/am623-question-about-can-fd-i-f

器件型号:AM623

工具与软件:

你(们)好

您能 回答 以下问题吗?

  使用 CAN-FD 接口时是否需要 CAN 收发器?

※根据 AM623/625评估套件的原理图、CAN-FD 线路中没有 CAN 收发器。

如果需要 CAN 收发器、您能 告诉我为 AM623推荐的 CAN 收发器吗?

感谢您的支持、

Hatada。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsubasa:

    我将把您的查询转给有关该查询的专家、请等待他们的回复。

    此致、

    开会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsubasa:

    谢谢你。

    如何生成或连接来自另一侧的 CAN 信号。

    有关板载收发器的信息、请参阅 AM64x EVM  

    https://www.ti.com/tool/TMDS64EVM

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsubasa:

     e2e 上列出的其他一些 TI 接口组产品、您可能还会探究: (+)搜索- TI E2E 支持论坛