This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:[AM62L]是否可以将 AM62x sbl_prebuilt img 加载到 AM62L EVK 中?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469257/sk-am62-am62l-is-it-possible-to-load-am62x-sbl_prebuilt-img-onto-a-am62l-evk

器件型号:SK-AM62
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

此问题与 AM62L 相关

1.由于 AM62L no-RTOS SDK 尚不可用、我认为可以 将 AM62x sbl_prebuilt img 加载到 AM62L EVK 中作为启动操作。 可以尝试从 UART 引导吗?

2.在 Windows 上使用 mcu_plus_sdk_am62x_10_01_00_33时、当我尝试加载预编译的 img 时、我会在 power shell 中看到这个错误

PS D:\R2_COM4\ti\mcu_plus_sdk_am62x_10_01_00_33\tools\boot> python3 .\uart_bootloader.py -p Pre_Study --cfg=./sbl_prebuilt/am62x-sk/compan.default_sbl_uart_hs_fs.cfg

正在解析配置文件...
正在解析配置文件...错误。 3个错误。

[错误]在./sbl_prebuilt/am62x-sk/default_sbl_uart_hs_fs.cfg 的第19行找到解析错误
[错误]文件未找到!!!

[错误]在./sbl_prebuilt/am62x-sk/default_sbl_uart_hs_fs.cfg 的第22行找到解析错误
[错误]文件未找到!!!

[错误]在./sbl_prebuilt/am62x-sk/default_sbl_uart_hs_fs.cfg 的第25行找到解析错误
[错误]文件未找到!!!

有什么想法如何解决此问题?

谢谢!

Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="628999" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469257/sk-am62-am62l-is-it-possible-to-load-am62x-sbl_prebuilt-img-onto-a-am62l-evk "]我想可能会 将 AM62x sbl_prebuilt img 加载到 AM62L EVK 上作为启动程序。 可以尝试从 UART 引导吗?[/QUOT]

    这是不可能的。 AM62L 引导架构与其他 AM6x 器件完全不同。

    MCU+ SDK 计划在3月底之前发布。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Prashant、

    我又收到一个问题。 从片上 RAM 执行时、hello world 是否与62L 兼容? 我知道它仅是160KB、但应该足以支持我们的早期开发。 使用调试方法来运行时、我们可以绕过引导加载程序。   我们的目标是找到一种方法、即使只有 UART+另一个一个或两个外设驱动程序与62L 兼容、我们也要先从它们开始。

    此致、

    Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于引导架构完全不同、其他 AM6x MCU+ SDK 的任何内容都不与 AM62L 兼容。

    对于早期评估、我们提供了 Processor SDK。 MCU+ SDK 预计将在3月的第一周推出。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Prashant。

    Dazong