工具与软件:
我正在使用 TMS320VC5507PGE。
我在 CVDD = 1.62V (196.608 MHz)的情况下使用它。
16.384MHz 在 DSP 内乘以12以获得196.608MHz。
(1) CVDD 允许的纹波是多少?
USBPLLVDD 的情况如下。 请为 CVDD 提供类似的值。
[†USB PLL 易受电源纹波的影响。 允许的最大电源纹波在1Hz 至5kHz 范围内为1%;在5kHz 至10 MHz 范围内为1.5%;在10 MHz 至100 MHz 范围内为3%、在100 MHz 或更高范围内为小于5%。]
(2)使用196.608MHz 时、可以为 CVDD 使用1.60V 吗?
由于200MHz 处为1.60V、因此196.608MHz 处是否为1.58V?
(3)基于 a.至 d.、我们可以理解为:
"当噪声水平(或纹波水平)超过 CVDD±3%V 时、DSP 内的 DPLL 会发生故障、并且倍频频率会波动。 如果它在 CVDD±3%的范围内、则不会出现故障。
如果噪声处于 CVDD±3%范围内、则噪声频率、脉冲噪声和其他噪声形状不相关。
此噪声(纹波)容差会根据 DSP 温度和 DSP 压力而变化。
各个 DSP 的噪声(纹波)容限不同。"
========================================================
当1.6V 电源噪声较大时、
a:196.608MHz 的倍增频率下降了约-0.2%。
b:它与温度相关、当 DSP 表面温度大约在32.5°C 附近时会发生这种现象。
c.这种现象在按下或弯曲 DSP 时也会发生。
d.即使噪声级别相同、也有一些 DSP 会出现这种现象、而有些 DSP 不会出现这种现象。
========================================================
请回答上面的问题(1)至(3)。
提前感谢您。