This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:如何在 CCS 中使用 Arm 嵌入式 FuSa 编译器?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467858/am6548-how-to-use-arm-embedded-fusa-compiler-in-ccs

器件型号:AM6548

工具与软件:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1350912/mspm0l1305-to-add-arm-compiler-for-embedded-v6-19-compiler-in-ccs?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=CCS%20Arm%20compiler%20for%20embedded%20FuSa 上 、TI CCS 本身并不支持用于嵌入式的 Arm 编译器。 有没有办法使用 CCS 和适用于嵌入式 FuSa 的 Arm 编译器构建适用于 AM6548的项目?因为我们有功能安全要求、我们的客户要求 A53内核(作为裸机)和 R5内核是使用此特殊编译器构建的。

我已检查:

- CCS v12,其中不支持 Arm FuSa 编译器

- Arm Development Studio ,它支持编译器,但不提供对 TI AM6548 (或 A53内核)的硬件支持

- Keil MDK 专业版,不支持 Cortex-A 内核

我找到了一个具有 makefile 的 CCS 示例工程、在其中我可以替换编译器的路径、然后使用 Arm FuSa 编译器成功编译。 然而、这只是一个没有所有可能驱动程序的示例、当然 CCS 在项目设置中仅显示 GNU 编译器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我正在研究这个问题。 如果您没有在周一得到回复、请随时回复此主题。

    此致、

    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nihar:

    感谢您深入了解该问题。 到目前为止、您是否有任何新的见解?

    此致、
    Michael Baumgärtel