This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:CCS20.0.2.5链接故障

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469595/ccstudio-ccs20-0-2-5-linking-malfunction

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

自新版本以来、我们仍然存在相同的问题。 即使是在这个版本中应该更正的内容。

提醒:

背景:
我们有一个指向5个子项目的主项目。
我们过去做过的事:
我们创建一个虚拟文件夹、使用相对链接创建5个"要链接的文件夹":
${CCS_workspace_DIR}/subprojectsName。
然后我们曾创建指向"链接文件夹"的源文件夹、但此选项似乎不再可用。

文件的索引似乎没有正确完成,当我们使用控件单击转到元素的实例化时,打开的文件不是相对链接,而是绝对的,从这一刻起,没有更多的链接。
这是非常令人恼火的程序。

我们使用"Visual studio Code"执行了相同的操作、但问题不存在。

为了阐明架构、我们的主项目带有子模块、CCS12.5:

功能安全时基故障率

如果我们没有将子模块文件夹添加到我们的项目中,我们会遇到以下链接错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="592606" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469595/ccstudio-ccs20-0-2-5-linking-malfunction 自新版本以来,我们仍然有同样的问题。 即使在这个版本中,它也应该被纠正。

    我相信您指的是:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12188

    请注意、计划的修复版本是20.2.0、而不是20.0.2。  

    20.2.0计划在今年5月底进行。

    谢谢

    Ki