工具与软件:
您好!
我希望您在下面针对模型编写器提出一些问题。
问题1:
当用户使用 model-composer 创建特定模型时、是否有方法对生成的模型执行重新训练?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我希望您在下面针对模型编写器提出一些问题。
问题1:
当用户使用 model-composer 创建特定模型时、是否有方法对生成的模型执行重新训练?
此致、
您好!
感谢您的答复。
- 1 -
我将为我的第一个问题添加评论。
*此问题的背景是"模型编写器"的最大"epoch"大小。
这似乎支持到"100 epoch "。 如果用户要添加 epoch 编号、哪种方法最好。
- 2 -
我还有一个问题。
根据 model-composer 的说法、用户可以通过使用"实时预览"来推理模型。
但是、根据您的培训视频、用户似乎需要准备 EVM 和摄像头。
如果用户想要使用他们准备好的图像(如"png"或"jpg")来执行"推理",他们是否可以在"model-composer"上执行此类"推理"?
此致、
您好、 町田龙一
如果我正确理解了问题(1)、 您会询问是否可以在模型编写器中执行增量训练、起点是您已经训练过自己的模型。 很遗憾、这不是 Model Composer 目前提供的功能、但很有用、 因此我向开发团队提交了增强请求。
对于(2)、您认为实时预览功能目前需要 EVM 和摄像机。 摄像头可以是笔记本电脑上的摄像头。 我已提交增强请求以允许用户指定的图像集用作实时预览推理的输入。
谢谢你。
Martin