主题中讨论的其他器件:TDA4VH、TDA4VM
工具与软件:
您好!
TDA4VH SDK Linux/RTOS 0902
如何在 uboot 中使用 UFS?
现在我的 SDK 无法找到 UFS 器件。 绑定到 XDS110线路板
是否有任何相关的补丁?
谢谢
dongzhang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
下载地址为 DFU?
不是因为访问 UFS 的 DFU 未知。 我会与我们的专家核实并返回。
此致、
基尔西
您好、 Dongzhang
[报价 userid="564217" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480155/tda4vh-q1-tda4vh-0902-use-ufs-in-uboot/5687166 #5687166"]因此、我需要首先在 Uboot 中通过 DFU 刷写 UFS 固件不支持使用 DFU 接口刷写至 UFS。
此致
Diwakar
您好、 dongzhang
1. 使用 DFU 将 Uboot 升级为 OSPI、从 OSPI 引导并进入 Uboot
[报价]为了刷写到 OSPI、您首先需要引导到 uBoot 级、然后可以使用 DFU 交错刷写 ospi。
[报价 userid="564217" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480155/tda4vh-q1-tda4vh-0902-use-ufs-in-uboot/5687478 #5687478"]2.使用 Uboot 命令从 USB 获取 rootfs.img、使用 UFS cmd 或 SCSI CMD、将 rootfs.img 写入 UFS 磁盘?
[报价]如何将 USB 端口的配置从器件(支持 DFU)更改为主机(从 USB 器件获取数据)。
此致
Diwakar
Diwakar:
1.使用 DFU 将 Uboot 升级为 OSPI、从 OSPI 引导、然后进入 Uboot
为了刷写到 OSPI、您首先需要引导到 uBoot 级、然后可以使用 DFU 交错刷写 ospi。
-> 当前的0902版本软件基于 EVM 板。
当首次使用 UFS 闪存时、在 uboot 传递命令后
UFS 初始化、
SCSI 扫描无法找到设备。
但是、在使用 Linux 刷写 DESC、然后重新启动到 uboot 后、可以看到器件0和1
如何解决第一个闪烁问题。
2.使用 Uboot 命令从 USB 获取 rootfs.img、使用 UFS cmd 或 SCSI CMD、将 rootfs.img 写入 UFS 磁盘?
如何将 USB 端口的配置从器件 (支持 DFU)更 改为主机 (从 USB 器件获取数据)。
->确定。
谢谢
东张
我不明白这一点。 您是否认为"SCSI scan cannot find the device (SCSI 扫描无法找到设备)"是问题。 选择什么类型?
-基尔西
您好、
是、
执行此命令后、在 uboot 下、我可以通过 SCSI 扫描2个设备:0:0 0:1
Ufs-utils desc -t 1 -w config_desc_data_ind_0 -p /dev/bsg/ufs-bsg0
=> scsi scan
scanning bus for devices...
Device at ufs@4e84000 up at:cdns-ufs-pltfm ufs@4e84000: [RX, TX]: gear=[3, 3], lane[2, 2], pwr[FAST MODE, FAST MODE], rate = 2
Device 0: (0:0) Vendor: TOSHIBA Prod.: THGAF8G8T23BAILB Rev: 0300
Type: Hard Disk
Capacity: 31.9 MB = 0.0 GB (8191 x 4096)
Device 1: (0:1) Vendor: TOSHIBA Prod.: THGAF8G8T23BAILB Rev: 0300
Type: Hard Disk
Capacity: 30499.9 MB = 29.7 GB (7807999 x 4096)
当我在开发板上时、我从未执行此命令。
在 uboot 下、SCSI scan 没有设备
谢谢
东张
您好!
遗憾的是不可以 我们通常使用 Linux 来实现这一点。
https://e2e.ti.com/f/791/t/1302925
我们可以使用 initramfs 引导到 Linux。 您能尝试一下吗?
-基尔西
您好、
=> ls mmc 1 /cpio_test/
./
../
19376640 Image
114029 k3-j784s4-evm.dtb
7972864 rootfs.cpio
3 file(s), 2 dir(s)
=>
=> setenv bootargs "console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 vm.overcommit_ratio=5 vm.overcommit_memory=2 root=/dev/ram0 rootfstype=ramfs initrd=0x84000000 init=/init"
=> setenv bootcmd "setenv autoload no; mmc dev 1; fatload mmc 1 0x82000000 /cpio_test/Image; fatload mmc 1 0x81200000 /cpio_test/k3-j784s4-evm.dtb; fatload mmc 1 0x84000000 /cpio_test/rootfs.cpio; booti 0x82000000 0x84000000:$filesize 0x81200000"
=> boot
switch to partitions #0, OK
mmc1 is current device
19376640 bytes read in 236 ms (78.3 MiB/s)
114029 bytes read in 22 ms (4.9 MiB/s)
7972864 bytes read in 108 ms (70.4 MiB/s)
## Flattened Device Tree blob at 81200000
Booting using the fdt blob at 0x81200000
Working FDT set to 81200000
Loading Ramdisk to 90000000, end 90000000 ... OK
Loading Device Tree to 000000008ffe1000, end 000000008ffffd6c ... OK
Working FDT set to 8ffe1000
Starting kernel ...
就此打住。
东张
您好、
PC ~/Downloads/TI-DownLoad/ramfs$ md5sum rootfs.cpio 09d5bd6653be992fd2bf7064f531c9fb rootfs.cpio EVM root@j784s4-evm:~/1# md5sum cpio_test/* 1482b5aacb8e52a90aebb070091cf166 cpio_test/Image 2101e14a9d7b1afb8273f95b5763f7ff cpio_test/k3-j784s4-evm.dtb 09d5bd6653be992fd2bf7064f531c9fb cpio_test/rootfs.cpio
看起来是正确的
dongzhang
您好!
是的、 来自常见问题解答
https://e2e.ti.com/f/791/t/1302925
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1302925/faq-tda4vm-how-to-boot-using-initramfs
东张
您好、
我只能下载 SDK 0806 0902 1001;
在 SDK 中、 应用 UFS 依赖 libc-2.30.so
但这个 rootfs.cpio 只有 libc-2.25.so。 如果替换为 libc-2.30、 因此,其他应用程序无法使用它;
我的 SDK 没有基于 libc-2.25.so 的 UFS - utils。 您能帮忙吗?
或者、请提供一个不低于0902的 rootfs.cpio。
谢谢
东张
调查后、我们建议 使用以下步骤为所需的 SDK 版本创建您的 rootfs.cpio 文件:
安装后、每个 PSDK Linux 版本的文件系统目录中都将包含 tisdk-tiny-image-j784s4-evm.tar.gz。 此文件可用于生成 ramfs.cpio 文件
Host$ CD /filesystem
host$ mkdir target_fs host$ cd target_fs host$ tar xf ../tisdk-tiny-image-j784s4-evm.tar.xz host$ find。 | cpio -H newc -o >../rootfs.cpio host$ cd .. host$ gzip rootfs.cpio
最后一步是可选步骤。
希望这对您有所帮助。
谢谢。