请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 工具与软件:
如何 在 am64x 的 dts 文件中将引脚 MCU_SPI1_CS1/MCU_GPIO0_6 (焊球编号 B7)和 SPI0_CS1/GPIO1_43 (焊球编号 C13)配置为 GPIO 中断?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
如何 在 am64x 的 dts 文件中将引脚 MCU_SPI1_CS1/MCU_GPIO0_6 (焊球编号 B7)和 SPI0_CS1/GPIO1_43 (焊球编号 C13)配置为 GPIO 中断?
您好!
请查看该主题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1389008/sk-am64b-gpio-interrupt-in-linux-usertask/5312159
有一个修改驱动程序或利用 GPIO 键跟踪/dev/input/eventX.上的中断的示例
谢谢!
Anshu