This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:SPI NOR 闪存时钟

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486047/am620-q1-spi-nor-flash-clock

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

你好。
我想问 AM6204是否可以满足用于四路 I/O 的 QSPI 4 x 133MHz 以进行快速读取?

希望大家能在本次峰会上提出反馈意见。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="633437" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486047/am620-q1-spi-nor-flash-clock 我想问一下 AM6204是否可以适用于四通道 I/O 的 QSPI 4 x 133MHz 以实现快速读取?

    是的、可以、我们提供具有相同功能的驱动器。 对于 NOR 闪存器件、最大支持直至8D-8D-8D、因此可以配置 QSPI 133 MHz。

    此致、

    Vaibhav