This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:SBL 故障模式引导失败

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475159/am62a7-sbl-falcon-mode-boot-fail

器件型号:AM62A7

工具与软件:

您好、 Prashant:

  我只需创建一个新链接、因为该链接"">e2e.ti.com/.../am62a7-sbl-boot-from-sd-card-fail" 无法再编辑

 答复 Prashant Shivhare

TI__Guru  53191 要点
您是否尝试过正常的 A53 U-Boot 流程来引导 Linux 但仍然发现了问题?

这将有助于确认问题是否与 Falcon 引导有关。

[Hawayi]:是、详细信息如下:

cd ${RTOS_MCU_SDK_PATH}/tools/boot/linuxAppimageGen

(1) make -s BOARD=am62ax-sk all Falcon_mode=1、然后引导失败!

(2)使-s BOARD=am62ax-sk 全部、 然后启动正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会一次在 TI EVM 上使用 SBL 尝试 Falcon 模式。 如果问题没有重现、我将回我们的 Linux 内核专家寻求进一步支持。

    请给我一整天的时间来测试并回复您。

    谢谢!

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确实看到了在 TI EVM 上将尺寸更改为2GB 的问题。 该问题看起来与 SBL Falcon 引导流程无关、而只是一般的内核问题。

    在此处循环内核专家以获得进一步支持。

    此致、

    Prashant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant:

    问题的进展如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hawayi、

    很抱歉耽误你的时间。 我有一项工作要在本周结束时完成、没有太多的带宽来调查此问题。 我将在下周中旬与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hawayi、

    很抱歉耽误你的时间。

    我知道您在使用或不使用 falcon 引导的情况下在 SBL 引导 Linux 时遇到 Linux 引导问题、但您是否看到使用 U-Boot 引导 Linux 而不是 SBL 时出现同样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、SPL 引导模式可以;  

    没有 falcon 标志的 SBL 引导模式也正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hawayi、

    感谢您的澄清。

    为了进行调试、您可以尝试禁用内核 devicetre 中的"&DSS"节点以查看是否仍然发生引导问题? SDK10、0中存在已知的 DSS 问题、这可能会触发 RCU 抢占停止问题。 不过、我不确定这与2GB DDR 配置有何关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以试试 EVM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否试用过它、其结果如何?

    我只支持 Linux、不熟悉 SBL。 Prashant 已经联系到另一项工作、未来几天没有时间在 EVM 上测试此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否创建补丁以禁用 "&DSS"节点? 是否正确显示在下方? 我们已将其禁用了很长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这周,他的表现很好。 敬请期待下周的答复。