This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:对于 AM625 SBC、将 LVDS 显示输出转换为 RGB

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A, AM625, DS90CF384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484813/am625-converting-lvds-display-output-to-rgb-for-am625-sbc

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件: DS90CF384、DS90CF384A

工具与软件:

我最近购买了基于的 SBC 板 AM625处理器 (www.ti.com/.../AM625、提供中的显示输出 LVDS 格式 . 不过、我没有 LVDS 显示屏。

我想设计 A 定制 PCB 以转换 LVDS 信号的 RGB 格式 以便它可以与标准 RGB 显示屏连接。 为此、我计划使用 DS90CF384  转换器、该转换器用于将 LVDS 转换为 RGB。

有可能实现这一转换吗? 如果是、我应该如何设计之间的连接 SBC 板、DS90CF384转换器和 RGB 显示屏 ? 此外、在信号完整性和电源要求方面是否有任何重要的注意事项?

如果您能为该实现提供任何指导或参考设计、我将不胜感激。

提前感谢!

提示:如果我使用微型提示美国13-101HIEBCAF0-S RGB 显示屏

谢谢!

AM625:https://www.ti.com/lit/gpn/am625

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我会将该主题帖发送给同事。 同时、从其他 E2E 和常见问题解答中可以看出这一点。 以下几个链接供您参考。  

    显示接口:Sitara MPU 可视化设计综合指南(修订版 A)

    [常见问题解答] AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1定制电路板硬件设计–显示并行接口(DPI) 24位 RGB -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    谢谢!

    Paula.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suman Hu、  

    感谢您的提问。

    [报价 userid="645577" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484813/am625-converting-lvds-display-output-to-rgb-for-am625-sbc "] DS90CF384 [报价]

    请使用器件标题和 OLDI 启动新线程至 DPI、并咨询相关 PL 以确定器件是否支持转换。

    Unknown 说:
    如果能为该实施提供任何指导或参考设计、我将不胜感激。

    我不知道我可以建议的解决方案。

    请允许我在内部查看并更新我可能收到的任何其他信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您遇到任何解决方案、请随时向我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suman Hu、  

    谢谢。 使用。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Paula Carrillo  图1显示了我设计的原理图、图2显示了我遵循的参考原理图。 AM625 EVM 板使用 OLDI 接口提供 LVDS 输出。

    我的问题是:什么是功能的 TS_INT# OLDI_RESETn 电源引脚? (请参阅图2)

    如果我在使用将 LVDS 转换为 RGB 时未连接这两个引脚 DS90CF384A 转换器是否仍然工作?(参见图 1)                          此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suman Hu、  

    谢谢你。  

    我的问题是:的功能是什么 TS_INT# OLDI_RESETn 电源引脚? (请参阅图2)

    我怀疑这些是触摸屏中断和 OLDI LCD 复位输入。

    如果我在使用将 LVDS 转换为 RGB 时未连接这两个引脚  DS90CF384A  转换器是否仍然工作?(参见图 1)   

    DS90CF384A  团队可以提供最好的答案。 请使用启动 E2E  DS90CF384A  作为标题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @ Kallikuppa Sreenivasa 谢谢  

    此致、                                                                                                    

    Suman Hu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suman Hu、  

    谢谢你。  

    此致、

    Sreenivasa