工具与软件:
您好!
我需要从 Winbond QSPI NOR 闪存中启动 AM6204。 我在偏移量为0x0、0x80000、0x280000的位置将 tiboot3.bin、tispl.bin 和 u-boot.img 刷写到 NOR 闪存中。 我已验证 defconfig 的位置偏移量。 我将引导模式引脚设置更改为 QSPI、然后可以看到 tiboot3.bin 日志。 但它在尝试从 SPI 引导后停止。
1、我做什么错了吗?
2.是否需要 PHY 校准?
U-Boot SPL 2024.04-00003-g5fdf8a4b1e-dirty (2025年1月27日- 17:11:36 +0530)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0009 '9.2.8--v09.02.08 (Kool Koala)')
SPL 初始堆栈使用:13392字节
尝试从 SPI 引导
供参考:我尝试从 DFU 引导、我可以从 u-boot 控制台探测 NOR 闪存并对其进行读取和写入。