请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6422 工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
请参考、我使用的是 SDKv09.02.01.10。 TI 默认映像是基本映像。 请告诉我是否有任何标记要抑制内核和 Arago rootfs 启动时间日志。 此外、禁用调试标志。
此致、Kalyan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
请参考、我使用的是 SDKv09.02.01.10。 TI 默认映像是基本映像。 请告诉我是否有任何标记要抑制内核和 Arago rootfs 启动时间日志。 此外、禁用调试标志。
此致、Kalyan
这与您的请求无关、但您应该考虑使用我们当前的 SDK v10.1、或计划在3月中旬使用的 SDK v11。
请告诉我是否有任何标签要抑制内核和 Arago rootfs 启动时间日志。 此外、禁用调试标志。[/QUOT]您到底想要关闭什么? 所有 UART 打印? 最简单的方法是(通过 U-Boot 和内核器件树)更改 UART RX/TX 引脚的 padconfig。
此致、Andreas