请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625-Q1 主题中讨论的其他器件:AM625
工具与软件:
尊敬的 Expert:
客户需要向 Kanzi 提供以下信息,我可以在用户指南中找到发行版信息,所以需要您的帮助。
| 目标硬件 | |
| SoC 供应商 | 德州仪器(TI) |
| 如果为"其他"、请指明: | |
| SoC 模型 | AM625 |
| 数据表 URL | |
| 软件栈 | |
| 板级支持包(BSP) | |
| 工具链/SDK/distro | Yocto |
| toolchain/SDK/distro 版本号 | ???? (发行版本: 2.4.3??或其他) |
| 当前主页 | GCC |
| 如果为"其他"、请指明: | 工具链 GCC 13.3 |
| 编译器版本号 | |
| 窗口化系统 | Wayland |
| 如果为"其他"、请指明: |
BR、
Biao