工具与软件:
您好!
我们想了解 BSP 迁移/将 Yocto 升级到新版本的最佳做法。 由于在安全方面传入器件的请求更为频繁、因此我们需要升级 Yocto OS 中的包以满足要求。
例如、openssl 版本需要升级、而且与 Yocto 版本紧密结合、如下所示:
Yocto 2.6 (thud)支持 openssl 1.1.1b、Yocto 4.0 (kirkstone)支持 openssl 3.0.16
在这种情况下、最佳做法是什么? 必须迁移更新的 BSP 版本还是可以进行基于软件包的升级? 您能提供建议吗?
提前感谢