This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:如何为 am62a 设计 UI。 以及如何为每个摄像机帧添加 OSD 图像

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481841/am62a7-howto-design-the-ui-for-am62a-and-how-to-add-a-osd-image-for-each-camera-frame

器件型号:AM62A7

工具与软件:

如何为 am62a 设计 UI。 以及如何为每个摄像机帧添加 OSD 图像   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的终端应用。 您是否使用 Linux SDK? 您是否有 TI EVM? 您指的是如何设计 UI。 您的产品中有显示器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukul:

    最终应用是 CMS。 我们使用 AM62A EdgeAI SDK 10.1。 EE 中有显示(LVDS)、我们可以在那里使用 AM62A DPI->LVDS。 问题是因为 AM62A 没有 GPU、因此我们不确定哪种 UI 可以用于 CMS 的 AM62A、因为您知道 AM62使用 QT、而 AM62采用 GPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还有其他选项、如 LVGL 和 Slint、我们还在我们的平台上运行这些选项。 但是、我不确定它是否支持您正在寻找的功能。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 SDK 中是否有 LVGL 指南部署、或者可能有可用于展示如何将 LVGL 添加到 Linux SDK 中的示例代码。
    这里 edgai parkage pipiline 似乎没有这个功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有以下产品: https://github.com/lvgl/lv_port_texas_sk-am62p-lp。然而,我不知道它是否支持 edgeai,你需要与 LVGL 开发人员合作。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVGL 支持目前已通过 AM62L (无 GPU)AM62P (带 GPU)进行了验证。 目前我们没有计划通过 AM62A 在 GitHub 中支持 LVGL。 QT 已预先集成在 SDK 中、可用于原型设计。 如果您打算使用 LVGL、我们建议直接与他们联系以获取 AM62A 端口、或尝试使用 AM62A 上基于 ARM 的库来集成其产品。

    谢谢。此致、

    Rahul Prabhu