This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:是否要求为支持 AM64X SDK 提供适用于 TI 深度学习(TIDL)的 EDGE-AI-STUDIO SDK 特性?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485067/am6442-has-edge-ai-studio-sdk-features-for-ti-deep-learning-tidl-been-requested-for-the-am64x-sdks-to-be-supported

器件型号:AM6442

工具与软件:

我注意到其他 AM6x 产品支持 AI 功能。 我的管理层正在询问是否有任何有关 AM64x 产品机器学习功能计划的可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    目前、Edge AI Studio 支持 AM62进行模型训练。 这同样可以用于为 AM64训练模型。 您能否详细分享一下您的用例、以便我们提供更好的建议?

    此致、

    Qutaiba