This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:AM69A 是否支持 RTC 功能?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A, AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472139/am68a-does-am69a-support-rtc-function

器件型号:AM68A
主题中讨论的其他器件:AM69A

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我在 EVM 上看不到 RTC 电池

AM69A 是否支持 RTC 功能?

如何实现 RTC 功能?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    正确、EVM 上没有用于 RTC 的电池。 这适用于 AM68A 和 AM69A 还是两者的通用查询?

     EVM 上的板载 RTC 受支持、但仅在电路板和 SoC 通电时才会发生节拍。 如果要在 EVM 已断电的情况下支持 RTC、则必须实施外部 RTC 和电池。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    接下来、此问题是否仍然存在?

    谢谢!

    Neehar