This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:是否对使用标量节点有限制?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485173/am62a7-it-there-are-limitation-for-using-of-the-scaler-node

器件型号:AM62A7

工具与软件:

摄像头将拍摄尺寸为1280*720的视频。 但屏幕将显示 1920 × 1080。
我应该如何在软件中放大视频。
我使用分频器模式(TIOVX_MULTI_SCALER)进行检查。 似乎只有这个硬件可以  减小尺寸。 是否有一些指南说明如何实现成像仪放大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    您是否曾尝试过在流水线中使用 videoscale gstreamer 元素、并看看它是否有用。

    此致、

    Suren