This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:PROCESSOR-SDK-J784S4 (定制层文档)

Guru**** 2455450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474254/processor-sdk-j784s4-processor-sdk-j784s4-custom-layer-documentation

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具与软件:

您好!  

您能否分享有关在 Processor SDK J784S4中实现定制运算符的参考文档。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我无法理解您的查询。

    您能否详细说明所指的自定义运算符。 在 Linux SDK 还是 RTOS SDK 中、是否可以使用其他 SDK。 最好指定要修改的模块。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、  

    很抱歉不清楚。
    我需要修改 TIDL 定制运算符、适用于 Processor RTOS SDK J784S4.I。 如果您可以共享  TIDL 定制操作员开发文档将会很有帮助。

    此致、  
    Karthiga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthiga:

    感谢您的澄清。 我已将您的问题转发给我们的专家。 请考虑1-2个工作日内的回复。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Karthiga;

    感谢您问这个问题。 但是、我们没有用于共享此内容的通用文档。

    此致

    文立