This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:AM62L 引导问题、DDR 配置

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L, SYSCONFIG, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482140/sk-am62-am62l-boot-problems-ddr-configuration

器件型号:SK-AM62
主题中讨论的其他器件:AM62LSysConfigAM625

工具与软件:

处理器为 AM62L、引导卡住、日志:

注意:正在引导可信固件
注意:BL1:v2.12.0 (发行版):11.00.05-dirty
通知:BL1:建造时间:2025年2月26日05:00:39
注意:lpdd4_init <--
请注意:DDR RAM 大小=80000000
请注意:bl1_platform_setup DDR init done
请注意:k3_BL1_HANDOFF 进入 WFI - BL1结束
注意:bl1_plat_arch_setup arch 设置

---

该电路板设计为使用 DDR4、当前驱动器是否支持 DDR4以及可以执行哪些测试来确定 DDR 是否正常工作。
我‘D‘"AM62L_SysConfig-1.20.999_152-NDA.zip"来配置 DDR 参数、但 SysConfig 中没有"DR subsystem"功能。 是否有任何软件支持我配置 DDR4参数?

参考 AM62、       "trusted-firmware-a"中没有* DDR.dts 文件 、但  已   为 AM62L 添加 k3-am62l-DDR.dts。   当前 卡在   受信任固件 A 阶段、  这是否 表示    存在 DDR 配置问题?   我是否 需要  首先       在 trusted-firmware-A 中调试并正确配置 AM62L DDR4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我‘AM625的 DDR 配置更改了"trusted-firmware-A "、但启动时仍出现问题:

    注意:正在引导可信固件
    注意: BL1: v2.12.0 (release):11.00.05-1-g3ae5eb089-dirty
    通知:BL1:建造时间:2025年3月4日09:01:56
    注意:lpdd4_init <--
    注意:DDR RAM 大小=40000000
    请注意:bl1_platform_setup DDR init done
    请注意:k3_BL1_HANDOFF 进入 WFI - BL1结束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉这么晚才回复

    TI.com 上适用于 AM62L 的初始 SDK 在驱动程序中不支持 DDR4。  我们在内部进行了一些调查、并提供了一个补丁来支持 DDR4初始化:  https://github.com/TexasInstruments/arm-trusted-firmware/pull/20

    请将此补丁应用于当前 SDK。

    此外、您需要使用 DDR 寄存器配置工具 http://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62L 生成 DDR4配置

    选择 DDR 存储器类型 DDR4、并选择 TCR 模式"Enabled"。  您很可能可以将其他参数保留为默认值(取决于您选择的 DDR 存储器器件)。

    将 k3-am62Lx-ddr-config.h 保存到 board-support/trusted-firmware-a-2.12+git/fdt 中、并编辑 k3-am62l-DDR.dts 中的#include 语句以使用该文件。

    重建并更换引导介质中的 tiboot3.bin。

    此致、

    James