This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:SoC 的 EVM PCB 上还有其他孔、我们可以移除它们吗?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487058/dra821u-q1-additional-holes-on-evm-pcb-for-soc-can-we-remove-them

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

这些孔有什么用? 我认为4个大的是用于安装散热器、对吧?

2个小的是什么?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些孔用于某些内部 TI 板上的器件插座。  是-所有客户设计中的孔都应去除。