This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:AM62A 的 SDK 是否可以移植到 AM67A 平台

Guru**** 2455450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, AM67, J722SXH01EVM, SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486607/am67a-can-the-sdk-of-am62a-be-ported-to-the-am67a-platform

器件型号:AM67A
Thread 中讨论的其他器件: AM67

工具与软件:

您好、TI 专家。

我最初使用的是 AM62A、 现在、对于需要2个摄像头支持的新项目、我需要选择 AM67A。 我想问的是、这两款芯片的 SDK 版本之间有什么区别吗? 我可以直接使用 AM62A 的 SDK、然后移植相应的摄像头驱动程序来支持2个摄像头吗? 这样、我只需要维护和开发一组代码。

请提供您的专业建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    一般而言、AM62A 中的任何代码都可以移植到 AM62A。

    但请注意、AM62A 与 AM67之间存在差异;我们建议查看相应的数据表和 TRM 以了解详细信息。 此外、为这些器件提供的 TI SDK 已提供给 TI    电路板、即 SK-AM62A-LP 与 J722SXH01EVM、因此通常会存在特定于电路板的差异。

    因此、我们建议您在决定您的发展战略之前了解上述差异。

    谢谢。