This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:为什么应用 TI DCC 调优工具生成的文件 n't?

Guru**** 2455450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486783/processor-sdk-j721e-what-could-be-the-reason-the-ti-dcc-tuning-tool-generated-file-isn-t-being-applied

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

工具与软件:

使用 TI DCC 调优工具的 AWB 插件、生成 DCC 文件并将其应用到 J721E 评估板;不过、
摄像机的视频输出没有发生变化。

DCC 文件已复制到 SD 卡上的以下文件夹:
/roofs/opt/vision_apps/dcc/IMX390-UB953-DISCOVERY/wdr

哪些因素可能导致变化未生效?

此外、当时 DCC 调优工具的输入图像设置如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    Unknown 说:
    已将 DCC 文件复制到 SD 卡上的以下文件夹:
    /roofs/opt/vision_apps/dcc/IMX390-UB953-DISCOVERY/wdr [/报价]

    这取决于单凸轮应用是否正确读取二进制文件。
    在之前的版本中、还存在与加载二进制文件和更新单摄像头应用的 AWB 校准数据有关的一些错误。