请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62L 工具与软件:
根据勘误表 i2473引导:eMMC 引导可能失败(在"AM62Lx Sitara 处理器器件勘误表、器件版本1.0"文档中概述)、建议的权变措施是通过 UDA 使用 eMMC 引导。
在我们的 SOM 设计中、我们仅支持减少引脚数的引导模式、其中 eMMC 引导限制为 MMC0 (eMMC)引导分区。 虽然我们有从 microSD 卡(我们目前正在使用)引导的配置、但 eMMC 引导支持对我们来说是强制性的。 目前、我们没有使用 UDA 启用 eMMC 引导的选项。
我们想确认此勘误表是否会在下一个器件修订版中得到解决、以及缩减引脚数模式是否支持使用引导分区的 eMMC 引导。
此致、
Jothi Mathi D.