This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:RTOS SDK:ADC/RTOS 外设驱动程序时间线

Guru**** 2455490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486374/processor-sdk-am62x-rtos-sdk-adc-rtos-peripheral-driver-timelines

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

相关帖子:  https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446312/processor-sdk-am62x-am62lx-looking-for-following-peripheral-drivers-from-mcu-plus-sdk-am62x-mcu-sdk-for-am62x-rtos-no-rtos/

--------------------------------------------------------

尊敬的 Anil:  

来自最近的 SDK 构建表: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62LX/11_00_05_02/exports/docs/devices/AM62LX/AM62LX_build_sheet_11_00_05_02_files/AM62LX_build_sheet_11.00.05.htm

当前 Linux 版本似乎提供了 RTC 和 ADC。

对于 RTOS 而言-似乎 ADC 将在3月底完成。  网络上会有更新的 RTOS 版本吗?

RTOS RTC 分为11.1 (计时器模块)和11.2 (电源管理)

您能否分享11.1和11.2 RTOS 版本的暂定发布日期?

谢谢!

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    您可以将2025年7月中和12月中分别视为11.1和11.2 SDK 版本的暂定发布日期。

    此致、

    开会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

     当提及 SDK 11.1的7/15和 SDK 11.2的12/15时、即 AM62x

     您是否要求 AM64x  11.1和11.2的时间范围相似?

    谢谢

    吉姆