This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:TMS320C6713B

Guru**** 2455490 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485097/tms320c6713b-tms320c6713b

主题中讨论的其他器件:TMS320C6713B

工具与软件:

我需要下载 CC3 v3.1。 我使用的是 TMS320C6713B。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS v3.1需要付费许可证。 您(或您的组织)是否拥有(或曾经拥有) CCS v3.1的付费许可证?  

    请注意、用于 C6000的 CCS 3.3拥有免费的许可证。 它支持 C6713B。 如果您可以选择的话、我会向您推荐该版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

    感谢您的答复。

    我听说我们公司过去购买过许可证。 此外、我们有一个项目需要 CCS 3.1版。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与我开始私人 E2E 对话。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已通过专用 E2E 对话解决。