This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:如何修改 DP TX 链路带宽和通道数

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486917/tda4ve-q1-how-to-modify-dp-tx-link-bandwidth-and-lane-count

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户想知道如何修改 DP TX 链路带宽(5.4G、2.7G、1.62G)和通道数(4通道、2通道、1通道)。 在此接口代码中、我们只找到下面的配置。 谢谢

此致、

Zhu Xingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    我认为此问题固定为2.7G 和2个通道 、驱动程序代码为 packages\ti\drv\dss\drv\drv\dcs\dss_dctrlExtended.c 中的 dss_dctrlDrvInitDPTX API src 我 认为通道数是固定的、因为它与 PCIe 等其他模块共享。 但车道速度应该可以改变、但我们尚未真正验证。  

    此致、

    Brijesh