主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我正在使用 PSDK 版本09.02.01.10和 MCU+SDK 版本09.02.01.08的 SK-AM62P-LP 板。 我已经完成了仪表组自定义映像的 DSS 代码、并在 OSPI 引导模式下刷写了该映像。 现在、我正在尝试配置 eMMC 引导、但无法正常工作。 您能否分享相关文档或指南?
此致、谢谢。
维拉潘迪扬·维拉潘迪扬·维拉潘迪扬
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我正在使用 PSDK 版本09.02.01.10和 MCU+SDK 版本09.02.01.08的 SK-AM62P-LP 板。 我已经完成了仪表组自定义映像的 DSS 代码、并在 OSPI 引导模式下刷写了该映像。 现在、我正在尝试配置 eMMC 引导、但无法正常工作。 您能否分享相关文档或指南?
此致、谢谢。
维拉潘迪扬·维拉潘迪扬·维拉潘迪扬
您好!
您之前已成功使用 eMMC 引导模式:
请告诉我现在 eMMC 引导无法正常工作了、这有什么不同。
此致、
Prashant
Prashant、您好!
eMMC 引导模式可以正常工作、但我需要有关如何在 eMMC 引导中实现 DSS 代码的指导。
例如、在 OSPI 引导模式下、有两种 .cfgf Iles:
linux.cfglinux_splash_screen.cfg形状 linux_splash_screen.cfg、DSS 工作正常。 但是、对于 eMMC、不存在等效的情况 emmc_splash_screen.cfg初始文本文件。 您能否提供一些有关如何为 eMMC 引导配置 DSS 的注释或指导?
谢谢!
Veerapandiyan V.
您好!
[报价 userid="545048" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483240/sk-am62p-lp-emmc-to-barmetal-code-for-dss-disply-subsystem/5701709 #5701709"]我执行了相同的步骤、但我的 MCU R5内核卡住了。 如何解决此错误[/报价]我不认为它被卡住了。 您已在 MCU R5F 内核上引导了 IPC 示例、因此应该会在 MCU_UART0端口上看到一些 IPC 日志。 此 IPC 示例始终侦听来自其他内核的传入消息。
此致、
Prashant
Prashant、您好!
我使用 IPC 作为文件名、但我的代码在单个文件中包含 LIN、I2C、GPIO、CAN 和 IPC。 在没有 DSS 代码的情况下、eMMC 引导中一切都可以正常运行。 但是、当我上传 DSS 代码时、MCU R5内核会卡住。 如何解决此问题?
我附了屏幕截图、第一个1.2秒没有数据后工作正常

我需要再说一个疑问、为什么 OSPI 文件 Linux 启动日志
[ 1.247473]在"fc4000.spi.0"上创建7个 MTD 分区:
[ 1.252863] 0x000000000000-0x000000080000:"ospi.tiboot3"
[ 1.259364] 0x000000080000-0x000000280000:"ospi.tispl"
[1.265584] 0x000000280000-0x000000680000 :"ospi.u-boot"
[1.271837] 0x000000680000-0x0000006c0000 :"ospi.env"
[1.277866] 0x0000006c0000-0x000000700000 :"ospi.env.backup"
[ 1.284522] 0x000000800000-0x000003fc0000:"ospi.rootfs"
[1.290815] 0x000003fc0000-0x000004000000 :"ospi.phypatern"
此致、
维拉潘迪扬·维拉潘迪扬·维拉潘迪扬
您好!
在没有 DSS 代码的 eMMC 引导中一切运行正常。
请分享成功的日志、以便进行比较。
谢谢!
由于缺乏专业知识、我无法解决这个问题。
请为此问题创建一个新主题、以便将其分配给主题专家。
谢谢!