主题中讨论的其他器件:DRA821
工具与软件:
您好!
我们在 VxWorks 24.03操作系统下运行该系统。 我们使用 uDMA 从 PCIe 连接器件(FPGA)检索数据。 我们希望使用 PCIe 允许的最大突发大小、即256字节、以尽可能提高吞吐量。 根据我们的理解、默认突发的大小为64字节。 根据技术参考手册、uDMA 应该能够更改传输突发的大小。 这些寄存器的名称为 UDMA_TCFG_I 和 UDMA_RCFG_I 我们可以读取寄存器、可以看到它们定义了64字节的默认突发速率。 但是、当我们尝试更改该值时、会出现异常。 问题是:
1.定义 DMA 脉冲大小是否正确?
2.应该怎么做才能改变这些寄存器的值?
谢谢!
尤金