This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VPE-Q1:适用于 ADAS 的 Jacinto 7处理器

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481102/tda4vpe-q1-jacinto-7-processors-for-adas

器件型号:TDA4VPE-Q1

工具与软件:

您好!

我们计划使用 其中一款 Jacinto 7处理器设计一款基于360度全景环视的产品

您能不能建议哪一个处理器最适合用于 4-5个摄像头流

什么评估板?

可向哪个软件提供? 第一方和第三方  

此器件型号仅供参考  

此致、

Lena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    大多数 TDA4器件都可以支持此用例。 因此您可以考虑使用 TDA4器件。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们计划使用的摄像头是 IP 摄像头。 此处理器是否支持 IP 摄像机接口?

    您能给我们提供更具体的建议、哪种评估板以及其他的评估板将为您提供帮助吗  

    并指定软件包

    此致、

    Lena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lena:

    您能否查看此 IP 摄像机的输出接口是什么? 是通过以太网发送数据吗? 数据是否采用编码格式? 这些帧的分辨率是多少?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    IP 摄像机通过以太网(RJ-45接口)发送数据、 视频流以 H.264/H.265格式编码 、帧分辨率为1920x1080 (30FPS)

    此致、

    Lena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有什么结论吗?  

    在了解 IP 摄像机信息之后、您可以更加具体并就哪种评估板和其他板提供建议、我们会为您提供帮助  

    并指定软件包  

    此致、

    Lena