工具与软件:
我有一个基于 AM67A 的开发板、 我想在 AM67A 上搭配使用具有 C7和 R5内核的硬件加速器。 我想为与我的电路板兼容的视觉应用创建设备树和固件、并在我的电路板上运行这些示例。 我在文档中找不到足够的信息。 如何实现这一目标?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Nazmi:
视觉应用演示适用于 J722S、并且需要 J722S RTOS SDK。 请参阅下面链接的文档、了解更多详细信息。
Vision Apps 用户指南: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/10_01_00_04/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/sdk_components_j722s.html#vision-apps
Processor SDK RTOS J722S: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/10_01_00_04/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/sdk_components_j722s.html#
谢谢!
Fabiana
感谢您的快速回复、但您的回答对于我的问题是不够的。
1 -我已经使用 Yocto 为我的定制板创建了我自己的发行版。 文档中关于 Vision Apps 依赖项的来源不足。
2- J722S 具有8GB RAM、但我的卡具有4GB RAM。 在标题为"9.7.5.4"的文件中、这是一个肤浅的问题。 将64位 DDR 空间分配给 C7x DSP"、但未详细说明。
3 -我已经使用 PyTI_PSDK_RTOS 更改了指定的 RAM 位置、但在我刷写了固件的远程过程中、我收到了与资源表相关的错误、如
remoteproc0:引导固件映像 j722s-C71_0-FW、大小11821280
remoteproc remoteproc0:错误的 phdr da 0xad100000 mem 0x8c
remoteproc remoteproc0:引导失败:-22。
如果您能回答这些问题、我将不胜感激。
您好!
请注意、AM67A 的标准 TI SDK 支持仅限于 Linux SDK。 所需的深度学习和边缘 AI 功能作为可立即使用的固件二进制映像捆绑在一起。 此器件型号不支持自定义开发或构建视觉应用。
为了进一步支持您的疑问、请向我们提供有关您的项目和最终产品的更多详细信息。 此外、您的最终产品将使用 AM67A 或 TDA4AEN?
请告诉我们。
有一款 AM67A 固件生成器、它能为我提供帮助吗? 到底是什么?
AM67A Firmware Builder 是一款软件 SDK 版本、由 TI 安全软件站点提供。
我们建议您联系当地的 TI 联系人以获取更多详细信息。
您好 Praveen。。。 "AM67x 处理器"数据表第8页注(6)表示"在 AM67A SoC 上、深度学习加速器 C7x + MMA 保留用于执行 TI 提供的代码、不可用于自定义代码。" 请确认... AM67A Firmware Builder 应用(如有)仅用于加载 TI 提供的代码? 此应用程序禁止使用 MMALIB 以及(如果适用) DSPLIB?
"AM67x 处理器"数据表第8页注(6)表示"在 AM67A SoC 上、深度学习加速器 C7x + MMA 保留用于执行 TI 提供的代码、不可用于自定义代码。" 请确认...
是的、我们确认这一说法。
。 AM67A Firmware Builder 应用(如有)仅用于加载 TI 提供的代码? [报价]有。
该应用程序禁止使用 MMALIB 以及 DSPLIB (如果适用)开发定制 C7x 应用程序?有。
谢谢。
[/quote]
非常感谢快速的答复, Praveen。 您能告诉我一个描述 TI 提供的代码的位置吗? 此外、TDA4VEN8器件在功能上与 AM67A94器件相同、但 TDA4VEN 器件的数据表 并不表明 TI 为相同的 C7x256V DSP 和 MMA 功能提供的代码是必要的。
Steve、您好!
请告诉我一个描述 TI 提供的代码的位置吗?
似乎 TDA4VEN8器件在功能上与 AM67A94器 件相同、但 TDA4VEN 器件的数据表 并未指出 TI 为同一 C7x256V DSP 和 MMA 功能提供代码的必要性。
您必须与当地的 TI 支持团队讨论、以了解原因。 请注意、这些器件均适用于目标市场并且定价相应、随附的软件 SDK 可满足该细分市场的需求。
谢谢。