This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:进程中出现未知消息

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472026/processor-sdk-j721e-unknown-message-while-process

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

工具与软件:

您好!

请告诉我在执行 Ping 操作时出现消息的原因。

e2e.ti.com/.../5482.Log.txt

我认为这条消息与内核转储有关。

此致、

Rejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rejin:

     PVR_K 是图形模块。 这似乎是来自图形模块的日志。 我已经加入了我们的图形专家。

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这条消息没有问题、或者它会导致其他问题

    此致、

    Rejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rejin:  

    对于此处的延迟、我们深表歉意。 如果这仍然是问题、请告诉我。 我在收件箱中错过了这个。

    我确实从日志中看到 GPU 确实具有 HWR (硬件恢复)。 这意味着 GPU 由于某些超时而崩溃、因为还有看门狗日志。 您是否从应用 POV 中看到了任何故障或错误? 出现 Hwr 的原因有很多、例如应用程序请求过多的内存等 我建议检查 PID 797中发生了什么过程、因为这导致了 HWR。  

    您还在使用什么 SDK 版本和 HLOS?

    此致、
    Sarabesh S.