工具与软件:
这是一个与我一周前发布的 AM437启动可靠性相关的问题。
我们的产品在制造部门运营了30个部门、并一直在进行一些可靠性测试。 该设计(尤其是 SDRAM)强烈基于其中一种 TI 参考设计。
我们发现、在重启电源后、设备在相当长的时间内无法重新启动。 我们运行了内存测试、一切看起来都很完美。
我们在 u-boot 中打开了看门狗、并对其中的每个器件运行大约10,000个电源周期 、一些器件显示没有问题(哎呀、启动时出现紧急或静默故障)、一些器件显示大量故障。 累积的统计数据显示、出现故障的时间约为1.9%、即使看门狗打开、系统也会在0.06%的时间内无法启动! 我们研究的崩溃在内核中始终发生,并且似乎涉及零 inode 链接(猜测)。
为什么在我们打开时看门狗会发生故障? WD 是否可能未可靠启动? 是否有可能在内核启动期间的某个时候看门狗能够将其自身关闭?
这是一款安全关键型器件、因此我们正在寻找跟踪这些问题的建议。