This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:AM335x 的 NRESETIN_OUT/WARMRSTn 引脚

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484346/am3354-the-nresetin_out-warmrstn-pin-of-am335x

器件型号:AM3354

工具与软件:

您好、TI 的专家

是否可以通过软件端操作 AM335x 的 NRESETIN_OUT/WARMRSTn 引脚来生成复位输出信号    )我们能否运行 OS 命令或写入一些寄存器来触发 NRESETIN_OUT/WARMRSTn 信号(__LW_AT__? ? ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM335x 上运行的是什么操作系统?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 3.2、 Angstrom System(kernel:Linux 3.2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Linux 3.2是一个非常旧的内核、超出了我们的支持范围。

    我们没有驱动 RESET 信号作为输出的示例。 采用 GPIO 方式也可驱动外部模块的复位信号。

    此致、

    Anshu