工具与软件:
您好!
在由 IPU 通过引导进行初始化之后、我需要从 DSP 同时使用 McSPI3和相关的 EDMA TX/RX 通道。
对于 McSPI 而言、一切都很好、因为它是专用控制器。
对面的 EDMA 管理/映射任何外设 DMA 通道。
您是否有任何建议、要求将 McSPI3 TX/RX EDMA 通道从 IPU "分离"、然后"连接"以便以后在 DSP 上使用?
在本例中、DSP 使用 Region3、而 IPU 使用 Region0。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
在由 IPU 通过引导进行初始化之后、我需要从 DSP 同时使用 McSPI3和相关的 EDMA TX/RX 通道。
对于 McSPI 而言、一切都很好、因为它是专用控制器。
对面的 EDMA 管理/映射任何外设 DMA 通道。
您是否有任何建议、要求将 McSPI3 TX/RX EDMA 通道从 IPU "分离"、然后"连接"以便以后在 DSP 上使用?
在本例中、DSP 使用 Region3、而 IPU 使用 Region0。
谢谢
你好、Takuma、
感谢您的响应。 我可以问:
1) 1)当两个区域(分别位于一个单独的处理器上)启用同一个事件(DRAEM_k/DCHMAPn/ER_Rn_k)时会发生什么情况?
2)对于 DCHMAP、无法针对 CTRL_CORE_DMA_EDMA_DREQ_x_y (0是中性值)插入中性值(0表示第1个参数)。 这是否会影响内核之间的 DMA 事件调度?
3) 3)内核(例如 DSP)是否可以同时访问影子和非影子寄存器组?
例如
EDMA_TPCC_ER 和
EDMA_TPCC_ER_Rn_k_
4) 4)内核可以在没有其他内核(DSP 和/或 IPU)访问 DSP_EDMA_TPCC (基址0x1D10000)和 SYS_EDMA_TPCC (基址0x43300000)的情况下进行访问吗?
谢谢
尊敬的 Salvatore:
对于4):
此致、
Takuma