This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:Edge AI 模型编写器编号##39;分类##39;任务类型

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: EDGE-AI-STUDIO, AM69, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485032/tda4vm-edge-ai-model-composer-no-classification-task-type

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:AM69、EDGE-AI-STUDIO、

工具与软件:

大家好、我有一个问题和一个问题。

首先、我下载了 Edge AI 模型编写器、当我创建新工程时、没有在线版本中类似的分类任务。 当我从在线模型编写器导出工程并尝试将其导入到计算机上的工程时、会遇到崩溃问题。 如何解决此问题、以便在计算机上开发分类模型???

第二个问题:在我的计算机上安装 Edge AI 模型编写器后、如何从我已经拥有的图像数据创建合成数据????

感谢大家观看、

Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    您能否共享 Edge AI Model Composer 的下载页面? 按照我的理解、应该只有支持 TI 处理器的 Edge AI Studio 的 Web 版本。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、我想知道我使用的东西是否有问题?

    我是从这个页面 https://www.ti.com/tool/EDGE-AI-STUDIO 下载的

    我希望开发一个 TI AM69 Octa。 如果它只能联机工作、我将如何从那里着手综合数据开发?

    - Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    您是否下载了 EDGE-AI-STUDIO-MCU?

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    EDGE-AI-STUDIO-MCU 支持的器件是 C2000实时微控制器、支持的任务仅限于电弧故障检测和电机轴承故障检测。 此信息在您链接的页面中的"支持的产品和硬件"下提供。

    对于 TDA4VM 等 TI 处理器、请使用 EDGE-AI-STUDIO 浏览器版本。 这些工具不提供下载。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Fabiana 的澄清。 我一定要使用在线套件。 那么、我的另一个问题是、联机 IDE 能否处理综合数据创建? 例如从真实训练图像创建的额外训练图像数据?

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    合成数据生成不是 Model Composer 的功能。 从摄像机捕获数据、导入数据和对数据进行批注是模型编写器项目步骤1 (数据集)中支持的唯一功能。 这些工程类型仅限于视觉任务、例如物体检测、图像分类和语义分割。 不支持映像生成。

    我希望这能解答您的问题。

    此致、

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabiana,

    非常感谢! 非常解释。

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意帮助、Skyler! 请将我的最后一个回答标记为已解决您的问题、我将关闭该主题。 如有任何其他问题、请随时为其创建一个新的 E2E 主题。

    谢谢!

    Fabiana