请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5726 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
在 AM5726中、客户希望使用 USB2.0。 但是、其中一个引脚 usb2_drvbus (应充当提供5V 电压的使能信号)已被通用 IO 占用。 如果客户启用 USB2、此引脚是否会变得不可控? 客户关心的是、使用 USB2时、此引脚可能会自动驱动为高电平(作为 USB 功能的一部分)、从而阻止其用作常规 IO 引脚。


我可以知道这样做是否会产生任何潜在影响/风险、您是否建议客户必须修改电路板?
谢谢!
Kevin