This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:SDK 不会检测到 PI cam v2.1

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483262/processor-sdk-am62a-the-sdk-does-not-detect-pi-cam-v2-1

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

工具与软件:

你好  

我将通过 mipi 22引脚连接器、基于 TI AM62A 评估板上的 Sony imx219启动 π 型摄像机 v2.1。  

但是我无法看到任何使用 v4l2-ctl --list-devices 的摄像机。

该 SDK 本身是否支持 imx219。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM62A SDK 支持 IMX219。   有关运行 IMX219的说明、请参阅 AM62A Linux Academy on Cameras (滚动至 CSI-2摄像头)。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉我迟到了答复。 我相信我已经知道为什么这是一个问题。 v2.1摄像头在开机时无法初始化。 在调试过程中、请注意以下内容。

    这是否意味着摄像机与此套件不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此常见问题解答进行调试:

    CSI 传感器在 V4L2环境中无法探测的常见原因是什么?