请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDX654IDKEVM 工具与软件:
我公司正在 将 TMDX654IDKEVM 评估板用于对 ARTT 进行 Profinet 测试。
我们是在2024年7月购买的。
突然 UART 停止工作。
当我使用 micro-USB 线缆将其连接到任何计算机时、它会显示"device not recognized"。
我用不同的电缆和不同的计算机测试了它,并尝试重新安装 FT4232H 的驱动程序,没有成功。
是否有办法修复它或在使用中恢复它?
注意:红色 LED LD18亮起、但技术用户指南中未记录此情况。 我不确定它是否在 UART 故障发生之前亮起。