请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 工具与软件:
我想使用 GPMC 与 FPGA 通信、 我可以在哪里下载 GPMC 信息
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我想使用 GPMC 与 FPGA 通信、 我可以在哪里下载 GPMC 信息
您好!
您可以将 SOC GPMC 连接到 FPGA。
然后、您需要将 FPGA 配置为 NAND 或 NOR 或 PSRAM 配置。
NAND 器件是慢速器件。因此、请使用 PSRAM 或 NOR CONFIG。
许多客户将 FPGA 配置为 PSRAM 存储器类型、并与 SOC GPMC 通信。
AM64x MCU+SDK 中已提供 PSRAM 接口示例、但此示例与 PSRAM 存储器连接、 FPGA 接口不支持此示例。
同样的示例也适用于 AM62X 器件、因为 IP 是相同的。
...\examples\drivers\GPMC\GPMC_PSRAM_IO
因此, FPGA 的实现需要由用户来处理。
请查看 GPMC 外设中的 PSRAM 接口章节。
12.4.3.4.10 GPMC PSRAM 访问特性
此致、
Anil。