This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:当其中一个4通道摄像头流断开连接时、如何维护其余摄像头流

Guru**** 2455490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485899/tda4vm-how-to-maintain-the-remaining-camera-streams-when-one-of-the-4-channel-camera-streams-is-disconnected

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

你(们)好

我正在使用 MultiCam 应用程序、我遇到一个问题、即当一个四通道摄像头数据流断开连接时、其余摄像头数据流也会停止。 我想确保剩余的摄像头流继续运行、即使一个摄像头已断开连接。 此外,我想询问如何在断开的摄像头重新连接时使流恢复。

我所使用的 SDK 是 ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_02_00_05。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

      是否启用了错误帧功能?  启用此功能且未检测到一个或多个摄像头时、OpenVX 节点将发送此错误、以代替这些摄像头的实际帧、并且应用程序将继续运行。  

    重新连接摄像机时、您可能必须重新配置 SERDES 和摄像头才能重新启动和流式传输、这取决于 SERDES 和摄像头。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更详细地解释错误帧功能。

    Alren Yang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅  vision_apps\modules\apps\app_capture_module.c 文件中的 CREATE_ERROR_DETECTION_FRAME src。

    此致、

    Brijesh