This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:需要 BCDMA+PDMA+UART 工作示例

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487187/processor-sdk-am64x-need-bcdma-pdma-uart-working-example

工具与软件:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1215616/questions-about-dmss-bcdma-pktdma-and-pdma?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pdma%25252Bbcdma%252520%25252B%252520uart#

您好!

我正在接受这种糟糕的体验。 请参阅上面的链接

我使用没有操作系统的 am64dev 板。  

bcdma + pdma + uart , pong 不工作,如果你运行 python 脚本,我怀疑,我们需要添加 EOL 到 PDMA,但在这样做后, Pong 还没有收到任何东西。  

您能再看一下这个例子吗?

非常感谢。



谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../uart_5F00_rx_5F00_dma.zip

    这就是您的员工 Anshu Choudhary 提供的示例。

    1个错误、python 脚本没有延迟。   会给 CPU 带来大量负担。   系统总线过载
    2. Pong 根本不工作

    您能看一下吗? 我没有自己编译,我只是运行什么 Anshu chodhary 提供. 运行他的二进制文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun:

    我们不支持具有 BCDMA 通道的 UART、而支持具有 MCU+SDK 中 PKTDMA 通道的 UART。

    如果用户希望探索具有 BCDMA 通道的 UART、则需要加以处理。 以上示例是一个基本示例。

    此致、

    Anil。