请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6421 工具与软件:
你好
我们对以太网 IP 设备使用 ind_comms_sdk 9.2。 EIP 堆栈在配置期间获得一个 MAC 地址。
在 ODVA 和一致性测试中、LLDP 需要3个 MAC 地址。
您的堆栈是否也支持此功能? 它是否将用于升级版本? 它会变成强制性的吗?
我问的原因是、我们可能会立即在我们的器件中添加3个 MAC 地址、以便能够在以后更新到较新的堆栈版本。
此致
Kai