This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:配置本机以太网模式(eth1、eth2、eth3、eth4)后、是否可以在 MAC 模式下使用2个端口、在交换机模式下使用2个端口?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487241/dra821u-after-configuring-native-ethernet-mode-eth1-eth2-eth3-eth4-is-it-possible-to-use-2-ports-in-mac-mode-and-2-ports-in-switch-mode

器件型号:DRA821U

工具与软件:

你(们)好


我正在介绍原生以太网模式的用法。

在 EVM 上配置本机以太网模式时、将创建四个端口(eth1、eth2、eth3、eth4)。
在此设置中、是否可以在 MAC 模式下使用 eth1和 eth2、而在开关模式下使用 eth3和 eth4?

请确认。

此致、

Dohyeon.Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    在此设置中、在交换机模式下使用 eth3和 eth4时、是否可以在 MAC 模式下使用 eth1和 eth2?

    如果您使用的是无法实现的本机 Linux 驱动程序。

    如果您使用的是基于 ETHFW 的服务器和客户端型号、则可以。

    此致、
    Sudheer